This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:有关 TPS65131的应用问题

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672215/tps65131-application-question-about-tps65131

器件型号:TPS65131

你好、DPP 团队

我是来自中国南方 OEM 团队的 Xu Gabriel、很高兴见到您。

我的客户使用 TPS65131作为耳机放大器的电源、在 TPS65131的输出端增加了一个值更大的 LC 滤波器。

当转换器开始运行时、电容器浪涌充电电流将很大。  

他们 想知道当达到过流阈值时会采用什么保护机制?

我们是否有任何方法可以减缓软启动过程?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gabriel、

    TPS65131的唯一电流限制是峰值开关电流限制。 这意味着 IC 将在每个开关周期中检查峰值电流、如果它达到开关电流限值、它将关闭功率 FET。 未实现输出电流限制。

    在启动期间、开关电流限值会降低1ms。 此时间不能更改。 在此1ms 内、峰值开关电流限制斜升至电气特性中给出的值。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte,è s

    TPS65131的电流限制方式是什么? 它是否可以恢复或需要重新启动电源? 在我们的应用中、我们发现负电源轨在短路后无法恢复、此时的功耗很大。 输出将恢复、直到我们重新启动输入电源!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user4936257、

    TPS65131的电流限制是逐周期开关电流限制。 通常情况下、器件应在您对输出应用短路后重新启动。
    应用短路时是否连接了负载? 移除短路时是否仍然连接负载?

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte,è s
    在我们移除短路后、它是开路负载。正输出短路时、负输出会异常、这是很奇怪的。 短路后、负输出将不会恢复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user4936257、

    我想知道在短接其中一个输出时基准是否存在问题。 请检查 VREF 上的电压。 此外、请检查负转换器短路后二极管中是否存在反向电流。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte,è s

    当输出?短路时基准是否不稳定

    我,肖特基二极管、负12V 电压现在会恢复。 应该是反向电流问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户4936257、您好!

    二极管的反向电流可能会导致此类问题。 感谢您的反馈。

    此致、
    Brigitte