This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24450:BQ24450

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685908/bq24450-bq24450

器件型号:BQ24450

大家好、我正在使用这款芯片 BQ24450设计12V 铅酸电池充电器、随附的是我的电路原理图、但当我将16VDC 芯片烧坏时、有人知道原因吗? 这是一个紧迫的问题,因此,如果有人能够提供帮助,那将会受到极大的赞赏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请再次查看我的原理图,小心地,将 PIN1和8短接至接地引脚,不要将此引脚连接至 GND,这会烧毁 IC。
    www.twovolt.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好了,还有其他问题吗?