This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EM1402EVM:充电

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703055/em1402evm-charging

器件型号:EM1402EVM
主题中讨论的其他器件:AMC1200

尊敬的 Weist Jr.先生:

我应该如何解读此图以了解外部12V 电压的功能?

埃尔达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weist Jr.先生:

    有关12V 外部电池的更多信息。

    如果可能、是否有任何关于它到底在做什么的信息? 以及如何实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、如果使用外部电池的唯一原因是汽车安全完整性等级 C 和汽车安全完整性等级 D
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    变压器也需要12V 电压?
    它是否为开关矩阵加电/运行?
    它是否有助于平衡? 如果是、如何操作?

    如果不能、可以断开12V 电压? 它是否能够积极平衡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EM1428Q 数据表中对12V 的引用是否与外部电池12V 有关?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    埃尔达

    EM1402被设计成连接一个单节电池(从16节电池组中取出)、并将其连接到一个直流/直流转换器、此直流/直流转换器将电荷转移到一个外部12V 电池(通常是汽车中低压电子产品的电池)。

    在您的上一篇文章中、这是指能够在堆栈中的最高位置打开 NFET。 由于 NFET 需要比源极电压更高的栅极电压、因此存在电荷泵以提供高于电池组的电压、并驱动栅极、可能比源极高12V。

    对于 EM1402 EVM、16节电池组构成了高压电池组的一部分、通常用于运行主电机。 12V 电池是运行低压电子产品的独立电池。 电荷在两者之间传输、以保持电池组平衡。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、BQ GUI 中是否有一个函数可用于在电池平衡期间查看12V 的电压? 如何遵循12V 外部电池的值? 万用表是否有用? 还是示波器?
    埃尔达
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Elda:

    您可能需要某种隔离的方法来测量它。 除非您使用隔离式运算放大器(如 AMC1200)为 pl455 AUX 引脚提供隔离式测量、否则 GUI 不具有此功能。

    我建议使用电池供电的万用表在实验室中进行简单的跟踪。