This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:拉电流和灌电流的 DDR4器件最大数量是多少?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200, TPS53317A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685966/tps51200-what-is-the-maximum-number-of-ddr4-devices-for-the-current-source-and-sink

器件型号:TPS51200
主题中讨论的其他器件: TPS53317A

您好!

 TPS51200能否 处理10个用于电流源和灌电流的 DDR4器件?

谢谢、

Loie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否告诉我+3.3V 电源输入的电流是多少?

    提前感谢!
    Loie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louie:

    不同的 DDR4器件需要不同的 VTT 电流。 有关 VTT 电流信息、请查看 DDR 数据表或联系 DDR 制造商。

    TPS51200是3A 器件。 为了留有裕度、我建议将电流保持在2A 以下。

    TPS51200的 VIN 电流 仅为几 mA。

    如果您想支持10个 DDR4器件、可能需要高电流器件、如 TPS53317A。 它是一个支持6A 的开关转换器。

    谢谢