This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65197:仿真请求(TPS65197)

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670059/tps65197-request-for-simulation-tps65197

器件型号:TPS65197

e2e.ti.com/.../Request-for-simulation.pdfHello、

 

我是 Hiroki Nakanishi。

我正在检查驾驶性能(TPS65197)。

那么、您能否使用以下内容进行仿真?

 

---<模拟条件>----

 

10kΩ 条件:335pF/μ s

 

------------------------

 

---- --------------------------

问题1. μs 在1.5 μ s 内将 TR 从10%驱动至90%?

问题2. μs TF 也可以在1.5 μ s 内从90%驱动到10%

问题3. 您可以向我发送仿真结果吗?

TR 值=? (仿真结果)

      TF 值=? (仿真结果)

----------------------------------------

 

如果能在3月14日前收到反馈、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroki-San、您好!

    感谢您的申请。 遗憾的是、我们无法按请求运行仿真。 我可以向您发送 EVM、如果您愿意、您可以直接在实验中检查它。

    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nakanishi-San、您好!

    请查看随附的应用手册中的图3。 您的负载条件是什么?

    如果是、并且您想知道电阻器和电容器之间连接的上升和下降时间、则负载会限制那里的上升和下降时间。  该负载的时间常数为 R * C = 335pF * 10kOhm = 3.35us。 要达到10%到90%、您需要2 * R*C 以上、因此电阻器和电容器之间点的上升和下降时间将在7uS 范围内、与电平转换器的驱动能力无关。

    如果请求通道本身的上升和下降时间、数据表中提到4.7nF 电容器至少50V/us 为负载(无限流电阻器)、因此驱动能力足以实现这些上升和下降时间。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helio Brigitte-San、

    请您回复 。

     所需的负载值是 VGH、VGL、VIN 吗?

    VGL=-8V/VGH = 24V/VIN=3.3V/C=335pF/R= 10kΩ Ω

     

    此致、

    中西弘

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nakanishi-San、您好!

    对于所需的加载值、您意味着什么?
    如果您提到我上面的问题、我只想知道 Simulation.pdf 文件请求中给出的 R 和 C 是否连接、如上面附加文件中的图3所示。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte–San、

    很抱歉耽误你的答复。

    负载条件。

    那么、您能否根据所附文档的条件进行仿真?

    此致、

    中西弘

    e2e.ti.com/.../Request-for-simulation_5F00_20180314.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nakanishi-San、您好!

    未指定负载的连接,只需指定 C 和 R,但不要指定它们是否以串联方式并联... 这就是为什么我要指出上述附加文档以了解负载的连接。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nakanishi-San、您好!

    –我没有听到,因此我假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brigitte–San、

    很抱歉耽误你的答复。

    我解决了这个问题。

    感谢您的回答。

    此致、
    Hiroki