This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EM1402EVM:使用12V 铅酸电池、但对于放电时会发生什么情况、几乎没有什么问题? 充电吗? 铅酸电池放电时、电路板也会发生什么情况?

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702095/em1402evm-using-a-12v-lead-acid-battery-but-few-questions-regarding-what-happens-when-it-discharges-do-it-recharge-also-what-happens-to-the-board-while-the-lead-acid-battery-is-discharged

器件型号:EM1402EVM

您好、当它放电时会发生什么情况? 充电吗? 铅酸电池放电时、电路板也会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 TIDA-00-00817文档。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nadarajah 先生:

    是否必须连接外部12V 电压才能使 EM1402 EVM 正常工作?

    您是否知道当外部12V 和16节电池放电时会发生什么情况?

    埃尔达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Elda:

    是的、如果没有12V 电池、EM1402将无法正常工作。

    理想情况下、通过满足平衡/充电需求来避免这种情况。 如果两者都放电、则应在平衡发生之前对其中一个电池组/电池进行充电、否则您将面临电池组/电池消耗过多的风险
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、因为您提到我应该在两个放电时至少充电一个、这是因为在实际的电池平衡过程中使用了12V?
    埃尔达
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    埃尔达

    是的。 请参阅其他文章、其中对此进行了说明。