This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070A:IMO 电阻器计算

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685865/ucc28070a-imo-resistor-calculation

器件型号:UCC28070A
主题中讨论的其他器件:UCC28070

大家好、我想知道如何计算 IMO 电阻器。 我喜欢在3.6kW 交错 PFC 中使用您的产品、输入电压为85 - 265V rms、输出电压为400V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在 PSpice 均值模型中还有一个问题、引脚 IRIPA 和 IRIPB 是指什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    Rimo 在 Excel 计算器工具中计算、该工具可从 www.ti.com/.../toolssoftware 获取、请参阅第79行。

    我在你的另一篇文章中回答了 IRIPA 和 IRIPB。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我对 pspice 模型还有另一个问题、F_kHz 引脚是指什么? 因为我在数据表中看不到该引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    F_kHz 是基于平均模型显示开关频率信号的信号输出。

    如果您在2e2论坛中搜索 F-kHz 或 UCC28070、您会发现许多引用了先前的文章、这些文章回答了这个问题。

    此致

    Peter