This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:LM5145散热焊盘过孔修整:开放式、导电填充、非导电填充?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685745/lm5145-lm5145-thermal-pad-vias-finishing-open-conductive-filled-non-conductive-filled

器件型号:LM5145

大家好、LM5145下的散热焊盘建议使用额外的通孔来散热。

此外、在数据表 中、建议填充、插入或包覆焊锡膏下方的通孔。

由于这专门用于散热、最好使用导电填充剂来填充这些过孔吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    导电填充是提高热性能的更有利的解决方案。 但是、IC 中的耗散通常不是很高(取决于 MOSFET 栅极电荷、开关频率和输入电压)。 除非环境工作温度非常高、否则可接受 DAP 下方的小尺寸过孔阵列。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢