This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36010EVM:从 EVM 获取错误确认,CAN#39;t 读取数据

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM36010EVM, LM36010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675372/lm36010evm-get-error-acknowledge-from-evm-can-t-read-data

器件型号:LM36010EVM
主题中讨论的其他器件: LM36010

您好!

我想检查 LM36010EVM 的应用、使用 USB 接口适配器连接 SDA/SCL 和 GND;来自 EVM 的 VCC。

设置地址:0x64

长度:8.

CMD:0x01

我是否可以有您的建议来检查 EVM 的设置?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kay Chen、

    感谢您的提问。

    是的、您肯定能够使用 USB 接口适配器与 LM36010进行通信。

    正如您所说的、从 USB 适配器到 EVM 所需的只是 SCL、SDA 和 GND。 是的、0x64是 LM36010的 I2C 地址。

    EVM 中的 VCC 是什么意思?

    最棒的
    哈里尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,哈里尼

    我使用 I2C 从 EVM VCC 上拉高。

    我使用电路板上的 I2C 来控制 lm36010。

    l 无法检测或读取、写入 lm36010。 EVM 板上的 LED 也不会亮起。

    也许 lm36010 EVM 会损坏。

    肖恩