This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EM1402EVM:使用器件和 BQ GUI 进行电池平衡。 是否有任何方法可以更改代码以同时执行主动平衡?

Guru**** 2767395 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702094/em1402evm-cell-balancing-with-the-device-and-the-bq-gui-is-there-any-way-to-change-the-code-to-also-perform-active-balancing

器件型号:EM1402EVM

您好!

器件和 BQ GUI 进行电池平衡。 是否有任何方法可以更改代码以同时执行主动平衡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elda:

    遗憾的是、无法修改 GUI 的源代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Wiest Jr.先生:
    是否有任何方法可以更改 EM1402 EVM 代码以执行主动平衡?
    埃尔达
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Elda:

    开发 EM1402示例代码是为了使用 EM1402 EVM、16节串联电池和12V 电池执行主动电池平衡。 它旨在平衡电池与平均电池电压
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、如何使用12V 电池进行平衡?
    埃尔达
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    埃尔达

    12V 电池充当"铲斗"、与 HV 电池组中的单个电池之间传输电荷。 此12V 电池通常是车辆中常用的电池、而不是用于驱动电机的高压电池。