This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138:没有用于 ccs3.3的 UCD3138的链接器文件\cyclone_64.cmd &链接器文件\cyclone_64_headers.cmd,在哪里可以找到这些文件?

Guru**** 2470900 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCD3138064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685624/ccs-ucd3138-there-has-no-linker-files-cyclone_64-cmd-linker-files-cyclone_64_headers-cmd-for-ucd3138-of-ccs3-3-where-can-i-find-the-files

器件型号:UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

当我打开 UCD3138 ccs3.3的代码时,没有 链接器文件\cyclone_64.cmd 和链接器文件\cyclone_64_headers.cmd。

在哪里可以找到文件(Linker Files\Cyclone_64.cmd & Linker Files\Cyclone_64_headers.cmd)?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定您要问什么。 您提到的文件适用于 UCD3138064。 UCD3138的相应文件仅为 cyclone.cmd 和 cyclone_headers.cmd。 您能看到这些吗? '

    您是为 UCD3138还是为 UCD3138064编写代码?

    我们的在线 EVM 代码现在支持多个器件、因此它们附带了多个适用于不同器件的头文件。 它们适用于 CCS 6、但我认为头文件应该适用于这两种情况。 如果您从头开始、我建议从 CCS 6和新的 EVM 代码开始。

    如果要将代码从 UCD3138转换为 UCD3138064、建议使用新 EVM 代码中的 UCD3138064头文件和 www.ti.com/lit/ug/sluuad8b/sluuad8b.pdf 上的《UCD3138064编程手册》。 它旨在解释如何从 UCD3138转换到064。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、如果您有此类其他问题、请使用更相关的名称启动新的 E2E 课程。 这使得它对其他人更有用、以便他们可以找到它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议。
    我将在下一次执行您建议的操作。