This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5927:LED 电源、IC 功耗和散热

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5927

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685473/tlc5927-led-power-ic-power-dissipation-and-heatsinking

器件型号:TLC5927

您好!

我有一个使用一对 TLC5927驱动器的设计。 我正在驱动32个 Cree XLMLB LED、每个 LED 的最大电流为@ 40mA。 我的第一个问题是 、我需要通过 PCB 提供多少散热。 我在电路板上使用2 0Z 铜、并且在驱动器下方有一个区域、我可以将电源板连接到该区域以提供冷却。 我的第二个问题是、在其他一些部件上、/OE 线可通过 PWM 来提供调光。 我的问题是 、我能否对/OE (ED2)进行 PWM 处理以在 TLC5927上执行同样的操作? 可能也会获得一些散热优势?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brian、

    通常2盎司就足够了、请使底面面积尽可能大。

    OE 引脚可用于提供调光、但由于 OE 用于特殊模式、请确保没有冲突。

    BTW、您还可以发送不同的 SDI 来控制调光。

    如果您认为这可以回答您的问题、请帮助您单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kenneth、

    感谢您提供的信息、我已经介绍了我打算在散热方面做些什么。 IC 中心焊盘中的过孔连接到接地端。 我正在驱动 Cree XLMB 冷白色 LED、其正向电压最大为3.5V @ 80mA 及以上。 VDD 为3.3V、LED 设置为40mA、最坏情况下的正向电压为3.5V、我计划将 LED 电压设置为4V、以尽可能降低差分 。 您是否看到此方法有任何问题?

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    热性能应该可以。

    我有一点担心:从数据表的图1可以看到、为了保持 Iout = 40mA、Vo=4-3.5=0.5V 有一点关键。

    VOUT>0.6V 对于您的应用而言应该是安全的。 因此、您可能需要将 Vled 增加到4.2V。

    如果您认为这可以回答您的问题、请帮助您单击"解决"。

    谢谢。

    此致、

    Kenneth