This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM9061-Q1:LM9061-Q1双向问题

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM9061-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685495/lm9061-q1-lm9061-q1-bidirection-issue

器件型号:LM9061-Q1

各位专家:  

我们使用 LM9061-Q1设计和制造了一个板、如其数据表图22所示。

但我们没有将引脚8接地。

只有一侧可以打开、另一侧无法工作。

请帮帮我们。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、回答正确、
    ->但我们将引脚8直接接地。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、

    什么是应用用例? 电压、电流电平?
    您是否在引脚8上使用0.1uF 进行了测试?

    此致、
    Rakesh