This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563209:内部组件值

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685976/tps563209-internal-component-values

器件型号:TPS563209

下图适用于通用 D-CAP2控制-您能不能说明 TPS563209的组件值是多少? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lenio:

    对于纹波注入电路、我可以评论的是纹波注入零频率。 它的频率大约为10-20kHz、与我所知的频率不同。 这是您想要了解的信息吗? 对于 RC、我需要与该电路的设计人员进行讨论。 它可能与我们在这个方框图中看到的不符。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、

    恐怕我需要有关电路组件值和正确拓扑的详细信息。 如果您能联系设计人员获取这些信息、我将不胜感激。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Lenio

    让我们离线讨论一下、因为电路有很多详细信息。 我的电子邮件地址是:anthony-lang@ti.com。 请让我们的设计人员留出一些时间来检查 RC。 谢谢!