This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:bq27541-G1低温行为

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685866/compiler-bq27541-g1-behavior-in-low-temperature

主题中讨论的其他器件:BQEVSWBQSTUDIO

工具/软件:TI C/C++编译器

你好、onyx

第一个

1-I 不知道如何在更新之前保存.DFI 文件

2 -在 ROM 模式下、我没有通信(没有应答)、因此我无法继续执行某些步骤

3-阅读更新的固件版本下的 DFI,这意味着什么?

谢谢你

我加入了一个有关正在执行的操作的文件

e2e.ti.com/.../An-abstract.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Milla、
    下面是您应该执行的操作。
    -按照您所述使用以下链接中包含的 senc firwmare 对监测计进行编程
    www.ti.com/.../sluc368

    -编程后,确保按“执行”按钮。
    -然后您可以打开 bqstudio,因为这样您就可以与设备通信并进行配置,而不是使用 bqevsw。

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢
    Onyx