This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28881:非隔离式降压电路操作

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685791/ucc28881-non-isolated-buck-circuit-howling

器件型号:UCC28881

尊敬的大师:

我的客户设计了基于 UCC28881的220V 交流至24V 直流电路、该电路可以正常工作并输出24V 电压、但当电路工作时、他们可以听到啸声。 请帮助您了解我们可以从何处开始调试此问题? 下面是供您查看的原理图。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、

    首先,我要确保设计是按照数据表中的设计过程完成的,或者使用 UCC28881设计计算器工具 www.ti.com/.../getliterature.tsp 完成的。

    第二、请参阅此调试应用手册 www.ti.com/.../slua821.pdf 、了解有关降低组件噪声的提示。 通常、如果磁性元件结构松散和/或未上漆的测试单元、则会产生噪声。

    此致、
    Ulrich