This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:提前终止充电周期

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685935/bq24250-terminating-a-charge-cycle-early

器件型号:BQ24250

在我们的设计中、BQ24250 CE#引脚绑定到低电平。  在 POR 时、这会自动开始充电周期。  如果我们尝试通过对寄存器2位1的 I2C 写入来禁用充电、则无法停止器件充电。  它似乎会继续循环、直至完成。  此时、我们看到充电停止。

您能否确认当 VIN 清除 UVLO 时、具有低电平的 CE#始终会启动充电周期?  此外、是否有任何方法可以终止中流中的充电周期?

谢谢、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike、

    完成 POR 后、充电器将重新启动充电周期。 这是预期的、因为所有 I2C 设置返回默认值并且/CE 引脚被接至低电平。

    但是、我对寄存器#2 [1]的 I2C 控制更好奇。 翻转该位应该可以控制充电、并允许您在需要的任何时候禁用充电。 您能否在翻转该位之前和之后提供充电器(所有寄存器)的寄存器转储。  

    再说一次、我要提到、如果在设置该位后再次进行充电器 POR、则将会重置为默认设置。

    此致、

    Joel H