This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:使用 Fusion Digital Power Designer 中的引脚选择电源轨状态配置进行软关断序列

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674164/ucd9090a-soft-off-sequence-using-pin-selected-rail-state-configuration-in-fusion-digital-power-designer

器件型号:UCD9090A
主题中讨论的其他器件:UCD9090

您好!

我正在尝试使用 GPI 引脚创建软关断序列、该引脚将指示何时启动 软关断序列。

为此,我做了两件事(使用 数字电源设计器配置屏幕):

1.安排了 每个电源轨的依赖关系(例如、1V 取决于 1.2V)-意味 着只有当1.2V 关闭时 、该 电源轨才会等待关断延迟时间和关断。  由于自动模式没有关闭序列、但仅在控制/运行模式下、因此我为 所有电源轨选择了运行模式。

2.在"global configuration"选项卡中设置相关的"pin selected 电源轨状态 config"并定义了两个选项。 所有3个 GPI 的1均无效。 在这种情况下-所有电源轨都处于导通模式。 另一个选项是、当其中一个 GPI 被置为有效、然后我要求它处于"软关闭"模式。

当我断言 GPI 时、所有电源轨立即关闭、没有它们的关闭延迟时间、我无法确定原因。 当我将该引脚置为无效时、它会等待导通延迟时间、然后才会启用电源轨。

有什么想法、我怎么做?

请查看屏幕截图、并告诉我您是否可以考虑我的错误。  

    

另一个与此问题无关的问题-是否有人知道 UCD9090内有多少闪存? 我在芯片的任何数据表或手册中都找不到这些信息  

谢谢、

dudi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    根据您描述的内容、设置是正确的。  请将您的完整项目文件发送给我吗?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、请参阅随附的文件。

    谢谢你。

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_Forum_5F00_9090_5F00_Config.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电源轨的 GPI 关断相关性位于 GPIO17、GPI2和 GPI1引脚上、这些引脚也用于引脚选择的电源轨状态。
    删除这些 GPI 不依赖项。

    闪存大小为2KB。

    此致

    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!