This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:输出可以#39;t LOAD

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170EVM-BIDIR, LM5170-Q1, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676175/lm5170-q1-the-output-can-t-load

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5170EVM-BIDIRLM5170

您好!

调试 LM5170-Q1电路板时遇到一些问题。 schmatic 是指 LM5170EVM-BIDIR 和 设计计算 器。  条件为50Vin、12Vout1/50A、 12Vout2/50A。

直流电源是电池模型。

1. 我将 OVP 点设置为12V 输出电压上的17V、但达到该点时无法提供保护。

2 、每个通道只能加载1A 电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vout1和 Vout2是什么意思? 您是指两个通道吗? 请注意、使用电阻分压器 R81-R86的 ISET 钳位将每个通道中的最大电流限制为约30A、板载电感器无法支持更高的电流。 在两个通道都打开的情况下、它可以提供60A 电流、但无法在一个通道中提供50A 电流。 为了使每通道电流达到25A、ISETA 电压应设置为1.25V。

    该 EVM 已经过全面测试、我们在过去一年中交付了许多 EVM、但没有任何 EVM 出现过类似问题的报告。 如果电路板未因某种原因受损、我恐怕有些跳线设置不正确、或者某些部件更换错误。 请按照 EVM 用户指南在评估中使用 EVM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

      我将检查 ISET。

    顺便说一下, 我手头没有 EVM,您可以将 EVM 借给我吗? 只需将一些波形与 EVM 进行比较即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该 EVM 可从 TI store 购买。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Youhao:
    该板可加载效率为95%的13A。 但我现在无法设置25A 或30A、我找不到原因。

    根据您的建议、如果我需要100A 电流、那么我将使用2个 LM5170-Q1、每通道25A。 不是吗??
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您无法设置25A 或30A、您能否测量 ISETA 信号是否具有足够的电压来命令 IC 将电流调节到该电平? 如果 ISETA 为高电平、但电流不匹配、则您可能会达到峰值电流限值、并且您应该增加 IPK 电阻器。 如果 ISETA 为低电平、请检查电压环路电路、在该电路中、某些东西会将 ISETA 限制在更高的位置。

    无需使用2个器件即可支持100A 电流。 我们的客户使用1个 LM5170来支持100A。 通道电流主要受您使用的电感器和 MOSFET 以及可能最终导致的热问题的限制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将根据您的建议进行检查和调试。

    谢谢、Youhao。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我们暂时关闭该线程。 如果您有后续问题、您可以创建新帖子或重新打开此帖子。 祝您调试顺利。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! Youhao。