This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217DEVM:TPS65217D 系统(5V)问题

Guru**** 2471030 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352, TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685687/tps65217devm-tps65217d-sys-5v-issue

器件型号:TPS65217DEVM
主题中讨论的其他器件:AM3352TPS65217

大家好、

我们设计了一个采用 AM3352处理器和 TPS65217D PMIC 的定制板。 为 AC (引脚10)提供5V 电压。 我们已探测并找到以下分析、

BYPASS = 2.25V

2、INT_LDO = 2.3V

SYS = 2.4V。

但在 SYS 中、我们需要获得5V 电压。 可能是什么问题。 是否有人能提供建议来解决这个问题。 我们暂停批量生产。

随附的原理图供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个常见问题、解决方法通常非常简单、此主题的答复也适用于您的情况:
    e2e.ti.com/.../2513496

    TPS65217数据表第39页上的全局状态图最近被更新以从 PMIC 的角度使这个序列更加清晰。

    我猜是 PWR_EN 引脚(处理器的 PMIC_PowR_EN 信号)尚未设置为高电平、SYS 电压最初为5V、但在5秒计时器过期后变为低电平。 SYS 上的2.4V 来自系统中保持高达3.3V 电压的另一个电源轨、但它不来自 PMIC。 同样、我相信您会在 VIO 或其中一个 PMIC GPIO 引脚(例如 SCL 和 SDA)上测量接近3.3V 的电压、以验证这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了使加电序列正常工作外、我建议您阅读 TPS65217原理图检查清单 以确定如何端接未使用的引脚。 例如、建议在不使用 ISET1/2和 ISINK1/2时将其连接到 GND、但它们是浮动的。

    此外、在未使用时对 BAT 和 BAT_SENSE 引脚的建议通常是可以接受的、但已专门编写了一份应用手册以讨论未使用 BAT 时的电源路径和/或 AC/USB 输入电压可能会出现欠压。