This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/BQ34Z100-G1:是否有任何器件可测试 bq34z100-G1的电池学习周期

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672718/webench-tools-bq34z100-g1-is-there-any-device-to-test-learning-cycle-of-battery-for-bq34z100-g1

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

是否有任何器件可测试 bq34z100-G1的电池学习周期

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manoj、
    按器件、您是指 IC 还是工作台设备? 虽然您可以购买专用的电池循环设备、但没有用于此目的的特定器件。 您还可以使用台式电源和电子负载或集成式源测量单元自行制造、然后实现自动化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IAM 无法了解如何执行 c/5放电和 c/2充电以完成学习周期程序。

    能否使用 bqstudio 手动将设计容量、电流等值更新到 bq34z100-EVM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manoj、
    有些公司销售电池循环设备、您也可以通过编写用于控制工作台设备的软件来创建自己的自动化。