This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC39002:降压转换器是具有 COMP 还是 FB 都可以与 UCC39002配合使用?

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC39002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704178/ucc39002-whether-the-buck-has-comp-or-fb-all-can-be-used-with-the-ucc39002

器件型号:UCC39002

大家好、

我的客户希望使用该器件来进行负载共享。 但是、我们需要检查哪个降压转换器可以与器件一起使用。 降压转换器的 COMP 还是 FB 全部可与 UCC39002搭配使用? 谢谢。

BR

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、
    是的、您可以将 UCC39002与降压稳压器配合使用。
    UCC39002控制器的反馈信号提供了从 ADJ 引脚到降压稳压器电压感测的错误信号。
    这将改变降压稳压器的 VSENSE 信号并根据需要进行调整。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frank、
    我相信这一帖子已成功解决。 如果您需要进一步的帮助、请打开一个新主题
    此致
    John