This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C45:UCC28C45温度

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C45, UCC28C43-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703586/ucc28c45-ucc28c45-tempetature

器件型号:UCC28C45
主题中讨论的其他器件: UCC28C43-Q1

大家好、

我的客户在其旧设计中使用 UCC28C45。 现在、他们正在进行车载充电器、希望将现有设计移至 OBC。 但 UCC28C45的温度为105C、它们需要125C 或150C。 你对此有什么建议吗? 我只是找到了支持125C 的 EP 版本。 您是否有 Q1版本的计划?

此致!

杨波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yangbo、
    您是否了解过通过汽车认证的 UCC28C43-Q1系列器件?
    UCC28C45QDRQ1的温度范围为-40°C 至125°C
    www.ti.com/.../ucc28c43-q1.pdf
    我认为该器件的样片已推出。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Yangbo
    由于近3周内没有新的通信、我将关闭此帖子。
    如果您需要进一步的帮助、请打开一个新主题。
    此致
    John