This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22918-Q1:CT 引脚电容器计算

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685777/tps22918-q1-ct-pin-capacitor-calculation

器件型号:TPS22918-Q1

大家好、团队、

我们在数据表"LVSCZ8A–2016年7月–2016年7月修订版"中找到了不合适的信息。

第 8.3.3章-公式3用于 CT 电容器的 pF 单位、表2显示 了上升时间650us 的220pF@5V。

第9.2.2.5章-参考表2、并说明在输入电压为5V 时、应使用220uF 的 CT 来获得650us

我认为第9.2.2.5章中有一个拼写错误、应该是 pF 而不是 UF、反之亦然?

非常感谢

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、

    感谢您指出这一点、第9.2.2.5节应该说 pF、而不是 uF。 我将继续并提交一份 更正此拼写错误的请求。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius