This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3643:LM3643只能连接一个 LED?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3643

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685622/lm3643-lm3643-can-connect-with-only-one-led

器件型号:LM3643

尊敬的 所有人

    LM3643只能连接一个 LED?  

    以及如何进行设计?  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、您只能连接一个 LED、并保持未使用的引脚断开。 不启用第二个 LED 输出。 您还可以驱动具有两个 LED 输出的单个 LED。

    如果您需要更多信息、请告知我们。

    此致、
    Angelos Tsiros