This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27411EVM-G1A:RDL Tempco 不能设置为0、但数据表显示应将其设置为零。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685652/bq27411evm-g1a-the-rdl-tempco-can-not-be-set-to-0-but-the-datasheet-says-it-should-be-set-to-zero

器件型号:BQ27411EVM-G1A
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

我 无法       使用 bqStudio 将参数:RDL Tempco 设置为0,  因为  它的警报 0 超出  最小值。

但数据表指出 、它 应该 设置为零。

如果 RDL Tempc 设置 为其他 值、是否会影响 bq27411的运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Feiyue 您好!

    您不必更改 bq27411的 RDL Tempco。 这不是用于 bq27411的参数。 将其保留为默认值不是问题。

    谢谢!