This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:VO 输入问题

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685733/lm3409-vo-input-problem

器件型号:LM3409

根据图片中的建议设计、是否存在一系列 Vo 值? Vo 是固定的14V 输出吗? 如果 Vo 的值发生变化、线圈中是否有变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以更改 LED 堆叠电压、它将调节为相同的 LED 电流。 LM3409就是为了实现这一点而设计的。

    此致、

    克林特