This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:BQ25703A 自动充电完成问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685751/bq25703a-bq25703a-auto-charge-done-question

器件型号:BQ25703A

尊敬的 TI 员工

     我曾问过 BQ25703A 充电完成功能、但我的回答是没有电流终止功能。

但我的客户测试、当 BQ25703A 电压接近充电电压时、我们的充电似乎是自动关闭充电电流。

因此、他们希望确保 BQ25703A 能够通过电池电压或什么行为自动关闭充电电流?

非常感谢!

BR

Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、

    要 定义充电 终止、应断开电池充电路径。   当充电器输出达到电压调节点时、充电电流可能会逐渐降至零。 但是 、BATFET 仍 处于打开状态、转换器仍会施加并 调节 BAT 输出电压。

    要关闭充电、请将充电电流寄存器设置为零或将禁止位设置为1。