This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:T (on)和 T (off)变化

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675998/ucc2897a-t-on-and-t-off-variations

器件型号:UCC2897A

您好!

温度范围内、Ton 和 Toff 是否按比例变化、或者它们是否随温度的变化不对称。  我可以理解(并预期)开关周期随温度变化。  我想更好地理解的是,Ton 和 Toff 之间的相对差异如何,这会影响实际的最大占空比。

谢谢、

Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan B.
    Ton 和 Toff 均由镜像到内部计时电容器上的外部生成的电流进行设置。 因此、我希望它们在温度变化时相互跟踪。
    设计一个依赖于此行为的电路是不明智的、因为它未发布在数据表中。
    数据表中在整个温度范围内发布了最大占空比。 这是您在设计中应使用的图。
    谢谢
    Joe Leisten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    好的、谢谢您的回复。

    对不起,我在这里不知道,但我有一个后续问题。 在测试条件 Ron=roff=75k、Rdel=10k 下、最大占空比规格为66%/70%/74%。  

    数据表的第8.3.1.3节似乎建议占空比将是 Ron 和 ROFF 的一个系数。

    因此、在整个温度范围内、最大占空比是否始终为数据表方程(5)中设置的值的+/-4%?

    此致、
    Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan B.
    数据表中显示的值将在生产中经过测试并得到保证。
    遗憾的是、对于与给定条件明显不同的电阻器值、无法推断相同的占空比精度。 它应指示不同电阻器值的精度、但不能保证精度。
    谢谢
    Joe Leisten