This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756:PoE 24V 输入

Guru**** 2534670 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, TPS23756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685623/tps23756-24v-input-for-poe

器件型号:TPS23756
主题中讨论的其他器件:TPS23754

尊敬的专家:

我正在寻找通过 CAT-5e 以太网电缆提供24V 输入的.at 解决方案。

在查看 TPS23754/56的数据表后、23754和56之间的主要区别是 VC 上的阈值电压。

我应该将 TPS23756用于24V 输入应用吗? 或者、我可以通过设置 PPD 引脚上的电压来打开内部热插拔、从而为24Vin 同时使用 TPS23754和56?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    TPS23754 旨在 用于24V 应用、而 TPS23756更适合12V 应用(但仍可用于24V 应用)。 请注意、PD 的电流限制保持不变、因此24V 应用的最大功率在 PD 电流端为~20W

    正确的做法是、如果通过以太网电缆实现24V 解决方案、则应使用 PPD。

    谢谢!

    此致、

    达尔文