This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议使用 PMIC 12V 输入、1.8V、2.5V 和3.3V 时的3路输出

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703392/recommendation-on-pmic-12v-input-3-output-at-1-8v-2-5v-and-3-3v

主题中讨论的其他器件:TPS65251

大家好、我正在寻找一个简单易用且成本低廉的 PMIC 的建议、此 PMIC 在1.8V、2.5V 和3.3V 时接受12V 输入电压和3V 输出电压。 这些电源轨上存在高电流需求、因此2A 就足够了。 它将用于 FPGA 电源轨、因此需要电源定序。

提前感谢!   。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、但我想这些电源轨上没有高电流需求...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    了解一下 TPS65251。 有一整套 PMIC、听起来很适合您。 如果您对此器件有任何疑问、我会将其转交给此器件的应用工程师。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、谢谢、它看起来很好。 我想知道是否有带此芯片的演示/发展板? 您是否提供了可帮助加快我们设计过程的参考设计?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很抱歉,我是在度假。 是的、我们提供了 EVM 和一些参考设计。 请访问 www.ti.com 并搜索 TPS65251。 在工具和软件下有多个选项。