This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:BQ40Z60单节电池

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, BQ24610, BQ27531EVM, BQ24190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685838/bq40z60-bq40z60-single-cell

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件:BQ25895BQ24610BQ27531EVMBQ24190

我有与上一帖子相同的问题、但想知道自2016年以来是否有新器件出现。  

我们的项目需要:

  1. 通过外部壁式直流电源(TBD。5 - 12V 可能)以恒定电压为锂聚合物电池充电
  2. 收费>5A
  3. 欠压、过压、过流等保护
  4. 在运行期间不需要微控制器
  5. 如果断电,则保留注册表设置
  6. 理想情况下具有一个用于指示充电和完全充电完成的引脚
  7. 尽可能降低成本

我发现 BQ25895基本上是完美的、只是在断电时它会丢失注册表值。  因此、虽然充电电流高达5A、但如果断电、默认电流恢复为2A。

BQ24610也能正常工作、只不过它似乎没有与负载断开欠压等所需的保护。

您建议的系列对评估示例 BQ27531EVM 感兴趣。 您是否知道充电器 IC 的默认值、因为它在断电时不会保留其注册表? 我询问、如果断电、注册表将被重置。  它看起来是2A、但我尚未对其进行测试。

(根据 BQ27531EVM 中使用的 BQ24190规范–9.1.1.1 POR…所有寄存器复位为默认值。)

谢谢、

Kamron