This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61236P:VIN 要求

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61236P, TPS61230A, TPS61230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685776/tps61236p-vin-requirement

器件型号:TPS61236P
主题中讨论的其他器件: TPS61230ATPS61230

你(们)好。

在我客户的应用中、他们尝试从小于但非常接近5V 的输入获得5V 输出

查看数据表时、可以看到"在恒压运行模式下、TPS6123x 的最大输入电压应比输出电压低0.6V、才能正常工作"

我还看到、当 Vin 接近但低于 Vout 时、TPS6123x 可能会进入直通操作。 但可能会出现0.4V 的欠压情况。

我的问题是、TPS61236P 是否适合该应用? 我的客户测试了 EVM、发现 Vin = 5V 时的工作电压为 Vout=5V/Iout =200mA。

由于数据表中经常使用"可以"一词、这是否意味着这是不确定的特性?

谢谢!

此致、

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS61236P 无法支持非常接近 VOUT 的 VIN。 如果是<VOUT and TPS61230 if VIN could be higher than VOUT 、则需要 TPS61230A