This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS763:TPS763 EN 输入电流

Guru**** 2609825 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS763-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703219/tps763-tps763-en-input-current

器件型号:TPS763

大家好、

我们阅读了 TPS763-Q1的数据表、但第5页中 EN 引脚的最大输入电流为-0.5uA。 我不理解的是  

1) 1)为什么电流为负

2) 2)无论 EN 与 VIN 和0连接、电流为何为负。

您能否分享一下如何在您身边测量此规格、以及如何定义此规格?

谢谢、

Michael  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    负电流表示电流正在流入器件;然而、其幅度确实很重要。 在您的应用中、您需要确保您的使能轨能够驱动至少 IEN max

    EN 引脚是 LDO 的数字输入;因此、流经 EN 引脚的电流非常小。 因此、无论 LDO 是启用还是禁用、限制都是相同的。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    感谢您的回复。
    但当 EN=0时、如何将输入电流流入引脚? 负值毫无意义。
    当 EN=IN 时、EN 的电压高于 GND。 当 EN=0时、输入电流应为0或正...

    此致
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    很难测量小电流和电压。 此外、为了降低测试成本、允许在进行测量之前使电压稳定的时间受到限制。 因此、进行测量时、Ven 可能不会恰好处于0V。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    请理解、如果您使用某些 IO 驱动 EN、那么 IO 可能无法完美地获得0…… 但连接到 GND 将提供完美的0。 电流不可能进入引脚。 电流可能会流经 EN 引脚。
    客户和我只关心正面和负面。

    此致
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    我们的 IC 在自动测试仪上进行测试、EN 由 IO 驱动。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan、

    我知道你的意思。 但当 EN 引脚连接到 GND 时、电流不可能进入引脚。 这是自然理论。

    此致
    Michael