This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62590:关于 TPS62590输出故障问题

Guru**** 2815355 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62590

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685698/tps62590-about-failure-issue-for-tps62590-output

器件型号:TPS62590

您好、先生、

   我们的客户正在使用 TPS62590施加于 USB 5V 输入和3.3V/400mA 输出。  3.3V 输出无输出或偶尔接地短路。 发现 芯片输出端的高侧或低侧 MOSFET 烧坏了、 故障率 约为每十万分之8。  我们已经测试了 SW 和输入电压波形、它们都很好。

请您向我们提供建议或分享您的经验吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leo 您好、

    很高兴为您提供支持。

    这个应用电路在我看来是可以的。 如果您共享布局并检查布局是否正确、这将非常有用。
    USB 5V 是来自稳压器还是来自 USB 连接器? 是否执行 USB 电源的热插拔?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Emmanuel、
    感谢您的快速响应、是的、USB 5V 电压来自 PC USB 连接器。 它应该是 USB 电源的热插拔。 但是、我们测试的输入和 SW 电压波形在通电时是良好的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leo 您好、

    热插拔电压由于其性质而非常不可预测。 您必须采取措施、不仅要保护受影响的器件、还要保护连接到此 USB 电源的所有器件。