This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有充电控制功能的7.4 V 锂离子电池充电器 IC

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24170, BQ24071

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676202/7-4-v-li--ion-battery-charger-ic-with-charging-control

主题中讨论的其他器件:BQ24170BQ24071

您好!

     我需要具有用于7.4 V 锂离子电池充电控制功能的充电 IC。 我在 TI 网站上搜索过、但没有结果、因为我找到了用于4.2V 锂离子电池的电池充电 IC。  

     有人能不能建议使用任何组件或方法来实现7.4 V 锂离子电池充电电路

此致、

Omkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    许多部件可以为该7.4V 锂离子电池充电。 请访问 www.ti.com/.../products.html
    如果您找不到任何内容、请告诉我哪个参数无法满足您的要求? BTW、通常7.4V 锂离子电池的完整充电电压为8.4V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

         感谢您的回答。 作为电池管理领域的新手,我正在寻找电池充电 IC,它可用于为7.4 V 2500 mAh 电池充电(参考下图):

    此外 、我的系统的最大输入电压为12V、而我可以在给出的链路中看到大多数 IC 的电压约为6V。我很困惑写入7.4V 和8.4V 的锂离子电池是否可以使用类似的充电 IC 充电。 请建议。

    此致、

    Omkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请使用 bq24170并将充电电流设置为2A;将充电电压设置为8.4V 以为电池充电(BTW、详细充电曲线应从"TENERGY"中给出)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang、
    对延迟答复表示歉意。 bq24170似乎没有内部 MOSFET 在外部电源和电池电源之间切换。
    我想用内部 MOSFET 来进行切换。

    此致、
    Omkar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在、我们没有为2S 充电器选择 MOSFET 器件的集成电源路径。 bq24170提供栅极驱动信号来驱动 FET 并在外部电源和电池电源之间切换。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang、
    感谢您的回答。 我们已决定使用单节电池充电器、bq24071似乎使用良好。

    此致、
    Omkar