This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:输入电压问题

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63020, TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700169/tps63020-input-voltage-issue

器件型号:TPS63020
主题中讨论的其他器件: TPS63070

尊敬的朋友:

我只想在 电路中使用 TPS63020。

在我的电路中、输入电压为2V-6.5V。 这超过了 TPS63020的建议最大输入电压(5.5V)、但低于绝对最大额定值(7V)、那么、我想知道这是否正常?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matthew、您好!

    TPS63070可以支持输入电压范围。
    您的输出电压/电流要求是什么?

    此致、
    Julian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    TPS63070的关断电流过高、但我的电路需要低功耗、那么我是否还有其他选择?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matthew、您好!

    请检查您是否可以将输入电压限制为5.5V、然后可以使用 TPS63020。 导致高电压范围的原因是什么? 还请说明您需要的输出电压和输出电流。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matthew、您好!

    请分享极宽输入电压范围的原因。
    此外、如果我们知道所需的输出电压和输出电流、我们还可以找到最合适的器件。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matthew、您好!

    我没有听到过这样的消息,因此我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)。

    此致、
    Brigitte