This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:如果是 VIN gt、则为 Vout

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685667/tps61089-in-case-of-vin-vout

器件型号:TPS61089

大家好

如果我们问 TPS61089、您会介意吗?

    如果 VIN > Vout、我们将询问您的操作。
如果 VIN 始终大于 Vout、我们假设操作 如下;
1:最小占空比打开
2. FB 引脚 感测 输出电压值
3.切换操作停止
FB 引脚感测到的输出电压低于 Vout
5.重复1至4
 我们的认可 是否正确?
如果您有一些建议、您能告诉我们吗?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 Vin>Vo+VF (Vf 是上侧体二极管的压降)、则 TPS61089将在直通模式下工作。 低侧和高侧 FET 均关断、只有体二极管导通。 您的应用中的 Vin、Vo 是什么?