大家好、我使用 BQ76PL455A-Q1监控16节电池、我为 VSENSE 输入设置过压和欠压阈值、并为 AUX0设置欠压阈值、我已在 FO_CTRL 寄存器上启用这些故障、 在模拟故障时读取各个故障寄存器时、发现故障。 但是,当使用写入示例代码的 GetFaultStat()时,无论是否存在故障,总是返回1。 在运行一些测试之后,我可以看到,在没有故障的情况下,电压为~3.3V,当触发故障时,电压似乎下降到~1.8V,但这似乎不足以在使用时触发 GetFaultStat()。 如果有任何帮助,将不胜感激。
谢谢、
Alex