This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61220:TLV61220输入电压问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685678/tlv61220-tlv61220-input-voltage-question

器件型号:TLV61220

我是否可以知道 TLV61220在 Vin=0.5V ~0.7V 和 Vout=3.3V 时的工作状态是什么? 高/低侧 MOSFET 是否会关断? 或高侧 MOSFET 导通、低侧 MOSFET 关断。

由于我的客户应用将在0.5V 至0.7V 的输入电压下工作、因此我想知道它会产生任何副作用吗? 谢谢。

 

BR、

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Gary
    器件必须高于0.7V 才能正常运行。 我们无法保证 VIN=0.5~0.7V 时的性能。 该器件可能会尝试在此输入电压范围内启动、但其输出电流能力较弱。
    TPS61021可支持0.5V 输入电压运行、但 TPS61021仅在 VIN>0.9V 时完成启动后才能工作。