This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546C23:可堆叠配置-一旦从相位发生故障、主相位仍将工作

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702511/tps546c23-stackable-configuration---will-master-phase-still-work-once-slave-phase-fail

器件型号:TPS546C23

尊敬的 E2E:

在双相配置中、主相是否会在从相损坏或失效时仍然工作?

BR、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason、
    这取决于故障的具体性质。 由于两者的输出连接在一起、因此从器件电路上的高侧或低侧 I SHORT 发生故障、主器件也会看到短路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:
     
     

    这种情况如何:主 IC 工作正常、但从 IC 工作异常。 (高侧或低侧未发生故障)

    在这种情况下、主 IC 仍然工作并输出良好吗?

    如果是、我们能否立即在系统中确认从 IC 的状态? 使用 I2C、通常轮询该 I2C 总线?


     
    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter、

    在多种故障条件下、可通过遥测报告状态。 数据表中的表2汇总了这些故障保护及其相关响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    有关电流共享的一些问题:
    如果电流共享处于10%的限制范围内、或者电流共享最坏的情况是什么。
    第7.3.10章在数据表中、我们可以在两个器件的 ISHARE 引脚之间添加外部电阻器、并可用于降低电流共享环路增益、从而获得更好的稳定性裕度。 稳定性裕度用于什么?
    3.从上述问题中删除。 我们有多少电流共享增益?

    请帮助我确认这些问题。
    谢谢你。

    Peter。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电流大于20A 时、电流共享规格为+/- 15%、电流小于20A 时、电流共享规格为+/- 3A。
    2.需要对电路进行外部补偿以实现整体环路稳定性。 降低功率级增益可以使合理的补偿更容易实现、因为补偿后的误差放大器增益必须在交叉处与功率级增益极性相等且相反的情况。 降低功率级增益(通常在交叉时为负值)可降低 BW、以避免误差放大器的 GBW 限制。
    3.数据表第7.3.10节中显示了该方程式
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter、
    一些附加信息:
    COMP 引脚上的电流共享增益为10mV/A、ISHARE 引脚上的内部电阻为10k、因此增益降低至10mV/A x 10K/Rishare。

    正向电流环路增益为每个开关周期的 VIN/Vramp x Tswitch/L。

    由于调制器具有电压前馈、VIN/Vramp 将保持恒定、但这里没有值。

    通常、我们建议将电压模式控制环路设计为标准电压模式环路、考虑两个并联电感器和最大输出电容、 但是、如果电流环路带宽高于电压模式环路带宽的约1/2、电流环路将抑制双极并增加穿越频率、这将减小电压环路的相位裕度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    好极了。 感谢你的帮助。

    Peter。