This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:固件 bq28z610_V0_20_build_25

Guru**** 2460600 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQSTUDIO, BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676437/bq28z610-firmware-bq28z610_v0_20_build_25

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ40Z50-R2

大家好。

今天、我一直在查看我的设计、因此 我检查了该站点以查看是否已部署任何更新。

我找到了发布的 bq28z610_V0_20_build_25、然后我将其安装到一个样本中进行测试。

在第一个试验阶段、有关我 可以在 短时间内检查的参数的一切似乎都很好、但有 一种行为与 之前的行为不同。

我的软件会检查位 DSG 的饱和 (BatteryStatus()的第6位)表示充电或放电状态,在本版本中,需要60秒或更长时间来检测状态从放电变为 CHG 的变化,而充电至放电状态则需要大约1秒。

在之前的 v17中、两种状态下的变化时间都大约为1秒。

BatteryStatus()和 GaugingStatus()中的 DSG 位不同步。

它是嵌入在新版本的 FW 中、还是必须设置一些我目前不知道的参数?

此外、在此版本 中、bqStudio 中出现了几个命令:Smooth_SYNC、MFC ENABLE_A 和_B 以及 MFC 禁用、但 尚未发布这些新命令的文档。  

Pheraps、它们是否与我 在上面描述的问题相关?

非常感谢快速回复  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    很抱歉、DSG 的问题确实存在、但可能是由于编程不完善而导致的、如果我无法解释: 再次从原始.srec 进行编程并再次添加化学和.gg 文件(与以前相同) BQ 开始像以前一样工作,BatteryStatus()和 GaugingStatus()中的 DSG 位完全相同。
    我不明白会发生什么情况、但我通过测试并继续测试。
    再次感谢谁因我之前的消息而最终完成了进一步的测试。

    无论如何、我想知道新命令的作用是什么(还没有文档)。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Maurizio

    启用平滑处理后、Smooth Sync 会将剩余电量同步到真正剩余电量、并将充满电容量同步到真正的充满电容量。 它是用于 RSOC 平滑处理的高级功能。

    MFC 表示手动 FET 控制。 这是一种添加的紧急关断功能、与 bq40z50-R2 TRM 中的 MFC 功能类似。 请参阅。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Batt。

    那么、Smooth_sync 的使用似乎更好、但我想得到您、经验丰富的人的建议。

    电池将用于便携式设备、然后在出厂时、电池不太可能放电至 TERM_VOLTAGE、而电池肯定会充满电。 在现场遇到这种情况时、您是否建议启用 Smooth_SYNC 或不启用?

    我是否可以学习任何有助于我更好地理解的文献?

    非常感谢