This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87524B-Q1:有关开关频率和相位的问题

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685563/lp87524b-q1-question-about-switching-frequency-and-phasing

器件型号:LP87524B-Q1

数据表显示该器件支持 相位交错。  这是否意味着所有四个转换器都以相同的频率运行(在 PWM 模式下)、但它们的相移为90度?  如果正确、当四个输出电压并非都在相同的频率范围内时(如电气特性中的 FSW 规格所示)、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jay、

    是的、这意味着所有四个转换器的频率都相同、相移为90度。

    FSW 规格表明、较高的频率具有有限的支持输出电压范围。 4MHz 时、Vout 必须大于0.8V。 如果 fsw 设置为4MHz、并且您将一个降压转换器的输出电压低于0.8V、则开关时钟将更改为3MHz。 这将影响所有转换器的频率、因为它们是同步的。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Karl。

    无论我是使用内部 RC 还是外部时钟、情况是否如此?

    内部 RC 振荡器的精度如何?

    - Jay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jay、

    精度为 Fsw 最小值和最大值。 每个频率为+/- 10%。

    我不确定使用外部时钟时会发生什么情况、而您将电压设置为更低的频率范围。 我已复制此帖子上的设备所有者以进行确认。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jay、


    是的、内部和外部时钟都是如此。


    此致、
    Tomi Koskela