This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:由于输入端的瞬态条件而产生的单位电流限制

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700848/lm5145-unit-current-limits-due-to-transient-condition-on-input

器件型号:LM5145

您好、支持团队

与 LM5145一起在客户处进行设计。 它们的装置采用非标准配置、其中主电源可以是57伏电源或48至42伏电池。  由于 LM5145越来越热、它们还使用 LDO 以较低的电压为 LM5145供电。

电源输出为48伏。 典型电流为2A 峰值电流为4A。

他们看到的问题是、当他们切换到电池时、一切都很好、并且随着电池的电压下降、电源输出大约 VIN。

问题是当主电源返回时、LM5145电流限制跳闸。 它们的电流限制设置为12安! 将 ILIM 设置为15安培似乎可以解决这个问题、但他们希望更好地了解正在发生的情况。

谢谢

Jeff Coletti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    您能否共享原理图和布局?

    此外、您能否澄清输入电压? 我的理解是、LM5145通常由57V 电源或48-42V 电池供电。 当输入电压降至42V 以下时、由 LDO 为 LM5145器件供电。 当器件进入电流限制时、LM5145是否正在将输入电源从 LDO 转换为电池?

    谢谢、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:
     
     我建议您完成 LM5145快速入门文件(可从产品文件夹下载)、以便我们可以查看补偿值等 电压阶跃期间的输入 dv/dt 是多少?
     
    此致、
    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    由于此主题正在通过电子邮件继续、我将关闭此主题。 如果您有任何其他问题、请通过电子邮件继续告知我们

    此致、
    Katelyn