This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:监测计读取的低电流值为零

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685379/bq34z100-g1-gauge-reads-low-current-values-as-zero

器件型号:BQ34Z100-G1

您好!

设置:5200mAh 电池、270m Ω 感应电阻器、定制 PCB

我遇到了一个有趣的问题、其中监测计读取的电流值< 5mA 为0、而不是其实际值。 我要将电量监测计读数与连接到电池的电流表的读数进行比较。

超过5mA 的电量监测计电流读数完全正常。

任何建议都很有帮助!

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    请在此处回答几个问题吗?

    这是定制板还是 EVM?
    如果 EVM:
    -您在 J5和 J2上的跳线设置在哪里?
    - J5:短接引脚____和____以及引脚____和____
    - J2:短接引脚____和____
    如果是定制板:
    - BAT 上的分压器值:
    -高电阻器:_________________ 电阻
    -低电阻:_________________ 电阻
    -电流感测电阻:_________________ m Ω

    电池单元信息:
    化学:镍氢电池
    -最大电压:_________ 五
    -标称电压:_________ 五
    -容量:______ 毫安时

    电池组/应用信息:
    -配置:__S__P
    -最大负载:_________________ mA
    -额定负载:_________________ mA
    正常工作温度:_________ 摄氏度
    -工作温度范围:_________ degC 至______ 摄氏度
    -外部热敏电阻组件:是/否
    -电池组侧或系统侧电量监测计:电池组/系统

    谢谢

    Miguel

    或许在事件发生前后为我们提供 gg 文件和日志文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    找到问题的根源! 原因是死区参数设置为默认值5mA。