This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMR23630:如果有外部 EN 信号,频率同步是否需要 Rent?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701267/webench-tools-lmr23630-is-rent-needed-for-frequency-synchronization-if-there-is-an-external-en-signal

器件型号:LMR23630

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我一直使用 WEBENCH 工具来帮助我设计采用 LMR23630 (采用 RT 引脚、WSON-12封装)的电路。 目的是将5-19V 输入转换为3.9V 输出、电流为0.5A、与312.5kHz 时钟同步。 WEBENCH 提供的设计包括一个 UVLO 设置、其中 RENT = 124k、RENb = 205K。 查看数据表、可以看到、如果不需要 UVLO 功能、则不需要 Renb。 但是、除了将降压转换器与外部时钟同步、我还希望能够通过外部使能信号启用和禁用该时钟。 我假设 Rent 本质上用作上拉电阻器、因此只要存在输入电压、转换器就始终输出3.9V 电压、这不是我想要的。 是否可以移除 RENT 并改用外部使能信号? 不提供一致的正电压和仅外部时钟会损坏转换器、还是只会禁用转换器?

谢谢、

LG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LG、

    为了使用 EN/SYNC 引脚的同步功能、不需要 Renb 和 Rent。  同步信号可从外部源施加。  为了连续启用器件、SYNC 信号的平均值必须高于使能阈值(1.7V):

    为了使用 SYNC 功能、需要2.8V (典型值)的同步振幅阈值来触发内部同步脉冲检测器、并且最小同步时钟导通时间和关断时间必须大于100ns (典型值)。   

    如果您有任何其他问题或仍有任何疑问、请告知我。

    谢谢、

    Katelyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katelyn、您好!

    感谢您的澄清-数据表还显示了外部时钟同步的示例、这让人感到困惑:

    此外、由于交流信号的振幅必须至少为2.8V、这是否意味着1.7V EN 信号、因此 HI SYNC 信号必须为1.7 + 2.8 = 4.5V?

    谢谢、

    LG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、LG、

    我理解您的困惑。 数据表示例是连接 SYNC 信号的一种方法。

    交流信号的峰值振幅必须至少为2.8V、并且其平均电压(占空比 x 峰值振幅)必须大于1.7V。

    请告诉我这是否仍然不清楚、或者您是否有任何其他问题。

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katelyn、

    这是否意味着可以同时使用交流外部时钟来同步器件、并使用 EN 信号来启用和禁用器件? 如下所示:

    假设占空比为50%、仅3.3V 时钟就不会具有1.7V 的平均电压-但启用1.8V 时、转换器是否会打开并与312kHz 外部时钟同步? 还是这不是一个选项?

    感谢您的所有帮助、

    LG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lucy、

    是的、您在上面的原理图上显示的配置应该是可以的。 不过、我认为您不需要二极管。

    谢谢
    -Arief