This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Compiler/SM72442:编码问题

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: SM72442, SM72445

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668819/compiler-sm72442-coding-problem

器件型号:SM72442
主题中讨论的其他器件: SM72445

工具/软件:TI C/C++编译器

我目前正在构建 sm72442建议的 mppt 电路。  我开始浏览代码、其中一个程序是._c、因此无法编译。  有一个与汇编文件同名的文件、但据我所知、您不能同时编译汇编代码和 C 代码。  我想知道是否有任何人拥有 batt_charg_i2c 的实际 c 文件而不是汇编代码、或者是否有人对此有修复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我们支持此器件的团队都是模拟电源工程师。 我将了解我们是否可以找到人来帮助您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 正如我所说、我只需要 BAT_CHARGE_i2c.c 文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否找到了任何人来帮助我解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我们仍在尝试找人帮助处理 IC 的数字部分。 我还通知了我们的管理团队、以找到解决支持差距问题的方法。 我们正在进行这方面的工作,但这需要时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时响应、只需办理入住手续。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该文件上有任何新闻吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我发现有些同事有一份描述界面使用的文档。 我正在检查是否可以直接与您分享。 将在下周向您介绍。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SM72445_5F00_USB2ANY_5F00_AN_5F00_melo_5F00_2018Mar.pdf

    您能否以某种方式检查所附的帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用于在开发板上设置 sm72442。  我正在使用 MPLAB 查找图片的电池充电器文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    *SM72445
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我们找不到 batt_charg_i2c 的实际 c 文件。 SM72442和 SM72445在 MPPT 函数中非常相似。 最大的差异(可能是唯一的差异)是、后者添加了一个"面板旁路模式"、这会停止降压和升压操作、但仅在 VIN=~VOUT 时打开旁路开关以实现最高效率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的耐心等待。 现在关闭此主题、如果您有其他问题、请创建另一个帖子、我们将尝试帮助回答。 再次感谢您。