This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030:通过单输出电源电压为 TLC5927IPWPR LED 驱动器和3.3V 线性子稳压器供电

Guru**** 2561040 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030, TLC5927

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685467/lmr14030-powering-tlc5927ipwpr-led-driver-and-3-3v-linear-sub-regulator-from-single-output-power-supply-voltage

器件型号:LMR14030
主题中讨论的其他器件: TLC5927

您好!

我有一个设计、 其中 LMR14030设置用于直流到直流转换。 我希望能够为一对 TLC5927 LED 驱动器供电(最坏情况下需要1.5A)、并使用 LDO 转换器对输出进行次级调节、以将 MCU、IC 电源等的电压降至3.3V (400mA)。  我想将 LED/驱动器的输出电压保持在尽可能低的水平、以尽可能降低热耗散。 为了使 LMR14030的输出电压大约为4V、我假设 这可能会导致 LDO 保持稳压状态的问题。 是否有任何 LDO 可通过4V 输入调节3.3V 电压? 此外、还有一个问题、可以用陶瓷电容器替代 LMR14030上的电解电容器以进行输入大容量存储吗? PCB 上的空间受限。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    当 Iout 小于1.75A 时、您可以使用 LMR14030而不是 LDO 从4V 输入调节3.3V 电压。 此外、您还可以使用 Webench 工具 :www.ti.com/.../overview.html 来帮助您选择器件。

    陶瓷电容器可用作输入大容量电容器、电压标称值应比最大输入电压高两倍。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven、

    感谢您的快速回答、我可能对 LMR14030和 LDO 的使用有点不清楚。 该板将进入12V 电池控制。 设备应用、因此 LMR14030是从12VDC 电池降压。 (由于内部规格原因、我在 WWEBench 中选择了7-36V 输入)。 我尝试使用4V 电压为 LED 供电、以使 TLC5927上的差分电压尽可能低、从而保持发热状态;此外、还通过 LDO 进行次级调节、以获得3.3V 电压、从而为 MCU、逻辑等供电。 我的问题是 LDO 上的差分、是否有任何将在4V 输入下保持3.3V 稳压的电压? 或者、我是否需要将 LMR14030的 LED 电压提高到4.5或4.75V?

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 您好!
    • 您可以尝试将 TLV758 LDO 的电压范围从4V 更改为3.3V、因为它在整个 LDO 上只需要125mV 的差分电压即可实现3.3V 输出:
    • 输入电压范围:1.5V 至6.0V
    • 可调节输出电压:
      • 0.55V 至5.5V

    • 低压降:
      • 500mA 时为125mV (最大值)(3.3V VOUT)