This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS610981:低功耗模式

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685429/tps610981-low-power-mode

器件型号:TPS610981

你(们)好

我对低功耗模式有疑问。 升压 SW 和 VSUB 输出存在一些电流限制。

升压开关电流限制包含在低功耗模式下的 VSUB 输出电流限制。 我的理解是否正确?
如果是、500mA (典型值)的升压 SW 限制也包括 VSUB 输出限制的200mA (最小值)。

如果我的上述理解不正确、您能纠正我的问题吗?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为您的理解是正确的、这一点可以由该器件的专家工程师在几天内进行确认。 目前、工程师休假时不上班。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 您的理解是正确的。 SW 电流限制了 VMAIN 的电流能力。 由于 VSUB 也由 VMAIN 供电、因此 SW 会限制 VSUB 和 VMAIN。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yohao-San、Jaser-San、

    谢谢你。

    此致、
    本志本