This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5000:负输入、正输出降压/升压

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685581/lm5000-negative-in-positive-out-buck-boost

器件型号:LM5000

您好!

我正在根据以下应用手册 与我们的一位客户合作进行使用 LM5000的电源设计:www.ti.com/.../snva740.pdf

VIN=-12V
Vout= 3.3V
负载= 300mA
拓扑:非隔离式降压-升压

我们有两个问题:

  1. 补偿:如何选择 RC、CC 和 CC2? 我们是否应该遵循 LM5000数据表中的指南、即使这不适用于降压/升压拓扑?

  2. 我们找到了此降压/升压拓扑应用手册。 我们计划使用本文档来选择电感器、输入/输出电容器和二极管。 是这样、还是我们应该坚持这些组件的数据表(即使认为数据表不是针对降压/升压编写的)。
      1. www.ti.com/.../slva059a.pdf

谢谢、
Ryan Bishop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    如果您将所有信号都参考到负输入轨、则反相降压/升压转换器仍然是升压转换器。 即(Vo-Vin)和(-Vin)满足升压工作原理。 因此、请按照数据表环路补偿公式选择补偿组件值。

    是的、您可以按照 slva059a.pdf 选择这些组件。

    谢谢、
    Youhao